结果:找到"单片机 遥控",相关内容1000条
- 2.4GHz芯片典型应用方案
- 优点:2.4G方案专注遥控玩具、遥控RGB灯、遥控无人机、、智能家居类方案定制开发,2.4g无线方案具备稳定、高效的无线通信能力,减少了外围电路和器件的使用,降低了制造成本。科普:2.4G技术,即人们常说的“2.4g非联网解决方案”:2.4ghz无线技术频率是2.4-2.485ghzism(industrial,scientificandmedicalindex),是近年来新兴的无线传输技术,该频段在大部分国家免授权、无偿使用,因此在无线领域得到了广泛的应用,为产品的普及扫清了最大障碍。2.4g无线技术为双向传输,单向传输速率可达2Mbps,而且由于采用了自调频技术,使干扰的影响大为降低。在...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G芯片 芯片开发 遥控器 灯控 发帖人:博巨兴微 发帖时间:2023-09-22 15:43:00
- 求助帖,,晾衣架遥控器
- 各位大佬,电动晾衣架是红外信号还是射频信号啊,射频信号有没有开源的板子啊~家里墙上的面板总是要拆下来装电池烦死了
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 射频遥控器 红外遥控器 发帖人:x8ank 发帖时间:2023-02-25 11:27:00
- 为什么MCU也需要AI?
- 人工智能(AI)是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。人工智能从诞生以来,理论和技术日益成熟,应用领域也不断扩大,可以设想未来人工智能带来的科技产品,将会是人类智慧的“容器”。人工智能可以对人的意识、思维的信息过程的模拟。人工智能不是人的智能,但能像人那样思考、也可能超过人的智能。但随着AI从云到边缘的发展,使得这一观点正在迅速改变,AI计算引擎使MCU能够突破嵌入式应用可能的极限,嵌入式设计已经能够提高网络攻击的实时响应能力和设备安全性。支持AI的MCU云...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,微控制器,单片机 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-30 14:07:00
- MCU在电动滑板车硬件实物的设计技巧
- 电动滑板车最常见的造型就是L型了,一体式的车架结构,使用了极简主义风格进行设计。车把手可设计成弯曲形、也可设计成直线形,转向柱与车把手一般呈70°左右,可展现出组合装配的曲线美。而在折叠后,电动滑板车为“一字型”结构,一方面可以呈现出折叠后的结构简洁美,另一方面便于携带。电动滑板车深受大家的喜欢,除了造型之外,还有很多的优势:便携:电动滑板车的尺寸一般较小,车身一般采用铝合金结构,具有轻巧便携的特点,相较于电动自行车,可以将电动滑板车轻松装入汽车后备箱,或者携带它乘坐地铁、公交等,可以与其他交通工具组合使用,十分便捷。环保:可满足低碳出行的需求,相较于汽车,不用担心城市堵车,停车难等问题。经...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,微控制器,单片机 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-28 14:12:00
- MCU微控制器在电动滑板车技术核心剖析
- 如果把电动滑板车的组件拆分,一一估价的话,电机及控制系统的成本是最高的,同时他们也是电动滑板车的“大脑“,电动滑板车的启动、运行、进退、速度、停止依靠的都是滑板车中的电机控制系统。电动滑板车能快速安全运行,对电机控制系统的性能要求很高,对电机的效率也有较大的要求。同时作为一种实用型的交通工具,要求电机控制系统能承受震动、耐受恶劣环境、可靠性高。常规的滑板车控制系统硬件设计方案如下图所示,主要包括驱动MCU、门驱动电路、MOS驱动电路、电机、霍尔传感器、电流传感器、速度传感器等模块。MCU通过电源通电工作,利用通讯接口和充电模块和电源及功率模块进行通信。门驱动模块与主控MCU进行电气连接,并通...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,微控制器,单片机 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-25 16:40:00
- 三通道遥控飞机方案
- 三通道遥控飞机方案技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒我司有成熟三通道遥控飞机方案,性价比极高,包括红外的和无线的,带陀和不带陀的。遥控器油门分为256级,控制极为细腻,并可根据不同的机架调整程序来调整飞行效果。可为客户提供芯片,也可直接为客户提供遥控飞机板
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 三通道遥控飞机方案 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-08-15 13:55:00
- 摇控飞机,电动车,摩托车防盗器,手电筒,等单片机开发
- 摇控飞机,电动车,摩托车防盗器,手电筒,等单片机开发我公司是一家集方案开发与IC销售于一体的高科技企业。有经验丰富,实力雄厚的研发团队,高品质售后服务的业务精英。可依客户需求为客户提供方案开发与IC供应。 技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒THX-001遥控器系列方案开发,如:学习型遥控器、多合一遥控器、空调遥控器、万用遥控器等THX-003充电器系列方案开发,如:手机应急充电器、多功能充电器、手电筒充电器等THX-004LED闪灯系列方案开发,如:声控舞台灯、礼品类闪灯、触摸调光灯、换段LED闪灯、感光LED闪灯、分段LED闪灯、七彩灯等THX-00...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 遥控 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-07-30 16:26:00
- STM32F407IGT6开发板
- 因研发需要自己设计一款集成一些工业接口的STM32F407IGT6开发板。STM32F407IGT6系统电路上板载有:一个IS62WV51216BLL-55TLIRAM扩展SRAM、支持各种触摸屏,串口屏。一个用于控制ARM联机调试的仿真JTAG接口、双路12VDC—24VDC电源输入、一路5VDC电源输入、双路250VAC/10A光耦隔离继电器控制电路、一路工业485接口、一路CAN通讯接口驱动电路、一个2.4G无线接口、一个集成wifi模块、一个集成蓝牙4.0模块、两路12VDC微波传感器采集电路、一路集成高精准度32.768KHzRTC实时时钟、若干路集成RS232通信接口、一个USB...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: STM32F407 工控板 STM32 单片机 发帖人:赛微电子 发帖时间:2019-04-13 01:40:00
- 四旋翼飞行器NRF无线/WIFI/蓝牙/体感遥控手柄
- 这个是我自己制作四旋翼飞行器的时候自己画的一个多功能遥控手柄,因为我自己学习的时候是购买的正点原子的minifly进行学习,所以画这个手柄的时候直接参考的minifly的遥控器。根据我个人使用的一些体验不足之处进行了改进,比如原版的遥控器的OLED和NRF24L01+是贴片的,我把这些改成了直插的,因为设计成贴片的会大大增加焊接难度,而且像NRF这种进行通信传输的模块设计难度比较大,需要考虑的因素太多,焊接的时候,细微的差别都会导致工作异常。利用直插的接口,还可以插上带增益天线的NRF24L01+模块,增强遥控距离。同时更改了原版的SWD接口,改为2.54的排针,方便大家利用自己的仿真器进行...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 遥控手柄 发帖人:小马玩转单片机 发帖时间:2018-11-29 21:21:00
- 无线遥控芯片AiP1527可代替RT1527、eV1527
- AiP1527是一片由CMOS设计制造的可预烧内码的学习码编码IC,由软件解码;内码共有20个位元可预烧1048576组(220)内码组合,降低使用上编码重复的机率。●低功耗静态电流<1.0uA●工作电压VCC=3.0-13V●四个按键输入,最多可组合至15个按键●内含振荡线路,只需外接一个电阻(推荐值330K)●AiP1527可代替RT1527、eV1527●小体积8脚贴片封装。是PT2260、PT2262理想的升级换代产品●生产极为方便,无须在PCB上编码●封装形式:SOP8●低功耗静态电流<1.0uA●工作电压VCC=3.0-13V●四个按键输入,最多可组合至15个按键●内...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 遥控芯片 无线 315 433 发帖人:navyzhao 发帖时间:2018-03-21 11:30:00
返回